{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los números de parte de los accesorios de la serie PM8000?

Product Line:
PM8000

Enviroment
Hardware

Resolution:
Part NumberDescripción
METSEPM8240Medición intermedia con la precisión de la clase 0.2S + 3 entradas digitales del estado / del contador + 1 salida de pulso de la energía de KY (forma A) y ethernet portuario dual + comunicaciones seriales. Soporte de panel del medidor de potencia PM8000 con pantalla.
METSEPM8243METSEPM8243 Medición intermedia con la precisión de la clase 0.2S + 3 entradas digitales del estado / del contador + 1 salida de pulso de la energía de KY (forma A) y ethernet del puerto dual + comunicaciones seriales. PM8000 medidor de potencia de carril din sin pantalla.
METSEPM8244METSEPM8244 Medición intermedia con la precisión de la clase 0.2S + 3 entradas digitales del estado / del contador + 1 salida de pulso de la energía de KY (forma A) y ethernet portuario dual + comunicaciones seriales. PM8000 con monitor de corriente remota.
METSEPM89RD96METSEPM89RD96 ION7400 / PM8000 PANTALLA REMOTA CON CABLE 3M
METSEPM89M2600MÓDULO DE E / S DIGITAL ION7400 / PM8000 METSEPM89M2600, 2 RELÉES, 6 ENTRADAS DIGITALES
METSEPM89M0024METSEPM89M0024 ION7400 / PM8000 MÓDULO ANALÓGICO DE E / S, 2 SALIDAS, 4 ENTRADAS
METSEPM8000SKMETEPM8000SK KIT DE SELLADO ION7400 / PM8000
METSEPM8HWKMETSEPM8HWK KIT DE REEMPLAZO DE HARDWARE ION7400 / PM8000 (5 conectores, 2 soportes de montaje, 4 tornillos CT)
METSEPM8RDHWKKIT DE REEMPLAZO DE HARDWARE REMOTO PARA AJUSTE REMOTO METSEPM8RDHWK ION7400 / PM8000
METSETPMAKMETSETPMAK Adaptador para el montaje del medidor y RMD atrás a la parte posterior y ANSI 4 ", 0.3 metros (1 pies) Cable Ethernet
METSECAB10METSECAB10 Cable de pantalla de 10 metros de longitud
Explora más
Rango:
URPM

¿No encuentras lo que estás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.
Explora más
Rango:
URPM