{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es la diferencia entre los sensores de fluidos AP9325 y AP9326?

Línea de productos:
Todas las unidades InRow

Entorno: Hardware

Resolución:
Existe 3 diferencias principales:
  1. Sensores AP9325 son usados para la primera generación de productos InRow RC, InRow SC, InRow RD y en sistemas de monitoreo ambiental, donde los sensores AP9326 es sólo por la primera generación de productos InRow RP, RD y RC de 600 mm.
  2. El producto AP9326 es el cable de extensión del producto AP9325.
  3. El conector del producto AP9325 es RJ45, donde el producto AP9326 tiene un conector 2 prong Molex™.
AP9326AP9325
600mm InRow CW

600mm InRow DX

¿Te fue de ayuda?

Explora más