Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Compatibilidad referencia XVUZ12
La referencia XVBC12 ha sido sustituida por la referencia XVUZ12. Esta referencia es compatible tanto con la gama XVB como con la gama XVU, pero debido a su contruccion mecanica no es posible hacerlo compatible con el 100% de los accesorios de montaje de la gama XVU, pero no hay ningun cambio de compatibilidad con la gama XVB.
Se adjunta imagen con todas las referencias compatibles que se pueden montar en la XVUZ12.

Se adjunta imagen con todas las referencias compatibles que se pueden montar en la XVUZ12.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Explora más