{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué funciones de aplicación puede cumplir el ATV600 y ATV900?

Problema
Cuáles son las funciones de aplicación de los variadores Altivar Process

Línea de producto
Altivar Process, Altivar 600, Altivar 900

Ambiente
Hardware

Porque


Resolución

Los variadores ATV600 son dedicados para aplicaciones de Par Variable, de igual manera los variadores ATV900 están dedicados para las aplicaciones de Par Constante.

En los archivos adjunto se muestran las aplicaciones que puede obtener en cada línea de variador y como puede trabajarlos.

Manual de programación ATV600, a partir de la página 35 podrá detallar las funciones de aplicación.
https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64322/

Manual de programación ATV900, a partir de la página 33 podrá detallar las funciones de aplicación.
https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80760/

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más