{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Es posible cambiar la dirección IP del puerto Ethernet de un M221 mediante configuración en el programa?

Problema
Configuración de comunicación PLC M221

Línea de producto
Modicon 221

Ambiente
Software

Porque
Configuración M221

Resolución

Sí, es posible. El PLC M221 permite cambiar su dirección Ethernet mediante el bit de sistema %S33 y las palabras de sistema %SW33 a %SW38.
Para realizar el cambio se debe seguir los siguientes pasos:

1. Activar el bit %S33
2. Configurar en la %SW correspondiente la dirección IP, máscara de subred y dirección de pasarela deseadas.
3. Mantener activo el bit %S33 para que se mantenga la configuración.

En caso contrario los parámetros vuelven a sus valores preconfigurados. Para más detalle sobre cada palabra de sistema ver la ayuda de SoMachine Basic (apartado de %SW).

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más