{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué balizas se pueden conectar a una HMI magelis?

Problema
Integración de HMI y balizas

Línea de producto
Magelis

Ambiente
Hardware y software

Resolución

Las balizas monolíticas XVGU3SWV y XVGU3SHAV, son compatibles con las magelis de referencias; XBT GT/GK/GC, HMI GTO.

Las ref. XVGU (Torre de LEDs inteligente) de la gama Harmony, puede mantener cualquier patrón deseado, los LEDs son multi-color, la torre es controlada por HMI a través de USB. No solo soporta multi-color como los modos: encendido, parpadeo y modo flash. A través del HMI es posible personalizar el color de cada nivel (rojo, naranja, verde, azul) y el modo (encendido, parpadeo, flash).

La configuración de estas balizas inteligentes se debe realizar a través de Vijeo Designer V6.1 SP1 o superior.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más