{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es la dirección IP predeterminada del 140NOC77101?

Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
Control Industrial; PLC, PAC´S, QUANTUM

Causa :
Legacy Cross Reference

Resolución :

El módulo 140NOC77101 utiliza las siguientes configuraciones de dirección predeterminadas:

Dirección IP predeterminada
La dirección predeterminada comienza con 10.10 y utiliza los últimos dos bytes de la dirección MAC. Como ejemplo, un dispositivo con la dirección MAC de 00: 00: 54: 10: 8A: 05 tiene una dirección IP predeterminada de
10.10.138.5 (0x8A = 138, 0x05 = 5).

Máscara de subred predeterminada
La dirección predeterminada de la máscara de subred es 255.0.0.0 (una máscara de clase A).
Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más