{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es la diferencia entre un LV429386 y un S29386?

Problema:
¿Cuál es la diferencia entre un LV429386 y un S29386?

Linea de Producto:
NSX

Ambiente:
Hardware

Porque:
Diferencia entre un LV429386 y un S29386

Resolución:

El LV429386 y S29386 son ambos kits de viaje de derivación con una clasificación de 110-130Vac. Los kits tienen la misma bobina de disparo de derivación física. La única diferencia es con las instrucciones de instalación.

Las instrucciones para el LV están escritas para disyuntores Compact NSX (documento GHD16273AA-07)
Las instrucciones para el S están escritas para disyuntores Powerpact (documento 48940-229-01)
Puesto que son los interruptores Powerpact que se comercializan en los EE.UU. y Canadá, simplemente reempaquear un kit LV429386 con las instrucciones S, y venderlo como número de kit S29386.
Para la comparación de las instrucciones, vea los documentos adjuntos.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Producto:
LV429386
Explora más
Producto:
LV429386