Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cual es el indice de servicio (IS) en los armarios Prisma?
Los armarios Prisma disponen de una propuesta única de IS (Índice de Servicio) en el mercado.
El "Índice de servicio" (IS) en cuadros de BT, es una denominación, poco conocida, pero que se describe en la IEC 61439-2 (punto 5.5 - Otras características) apartado: l) el tipo de construcción – Fijas, Desmontables, o partes Desenchufables (FDW), en los conceptos de Mantenimiento, Explotación y Evolución.
El grado de IS de los armarios Prisma es IS223 y IS233.
Se adjunta Declaración de Conformidad.
El "Índice de servicio" (IS) en cuadros de BT, es una denominación, poco conocida, pero que se describe en la IEC 61439-2 (punto 5.5 - Otras características) apartado: l) el tipo de construcción – Fijas, Desmontables, o partes Desenchufables (FDW), en los conceptos de Mantenimiento, Explotación y Evolución.
El grado de IS de los armarios Prisma es IS223 y IS233.
Se adjunta Declaración de Conformidad.
Documentos adjuntos
¿Te fue de ayuda?