{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es la equivalencia del kit de radio Eunea? ¿Cuál es la referencia del mando de recambio para el Kit Audio de Eunea?

¿Cuál es la equivalencia del kit de radio Eunea?
El kit de radio eunea está descatalogado, ya que se trata de una tecnología obsoleta, la referencia mas parecida para las funciones que necesita es la MGU70.566.18  (Kit completo receptor audio Bluetooth ), se trata de un receptor bluetooth que por lo tanto se puede enlazar con cualquier dispositivo con esta tecnología.
Contenido del kit:
• 1 receptor audio
• 1 fuente de alimentación (15V dc - 0,8A)
• 2 altavoces de 2,5” 8Ω
• 1 bastidor universal U7.002

¿Cuál es la referencia del mando de recambio para el Kit Audio de Eunea?
La referencia del mando de recambio era la 8433, pero ya no existe como sustituto, la solución es cambiar el equipo a un receptor bluetooth, p.e. el  MGU70.566.18  (Kit completo receptor audio Bluetooth ),

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Producto:
MGU70.566.18
Explora más
Producto:
MGU70.566.18