{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuáles son las referencias de CPU del Modicon 580 endurecidos y que características técnicas tiene?

Problema:
¿Cuáles son las referencias de CPU del Modicon 580 endurecidos y que características técnicas tiene?

Linea de Producto:
TM580

Ambiente:
Hardware

Porque:
Referencias de CPU del Modicon 580 endurecidos

Resolución:
Referencias endurecidas:

Módulos de CPU autónomos
A continuación, se ofrece una lista de los módulos de CPU disponibles. Algunos están disponibles tanto en los módulos estándar como en los módulos endurecidos de fábrica. Los módulos endurecidos de fábrica tienen la letra H en el nombre del módulo. La letra C al
final del nombre del módulo indica un revestimiento homologado para entornos severos:
  • BMEP581020, BMEP581020H
  • BMEP582020, BMEP582020H
  • BMEP582040, BMEP582040H
  • BMEP583020, no tiene
  • BMEP583040, no tiene
  • BMEP584020, BMEP584020C
  • BMEP584040, BMEP584040C
  • BMEP585040, BMEP585040C
  • BMEP586040, BMEP586040C

Módulos de CPU Hot Standby
Estos módulos de CPU son compatibles con los sistemas M580 Hot Standby:
  • BMEH582040, BMEH582040C
  • BMEH584040, BMEH584040C
  • BMEH586040, BMEH586040C

Características técnicas:

Equipo endurecido

El equipo endurecido es la versión reforzada de un equipo estándar que puede funcionar en
rangos de temperatura ampliados, en entornos sucios y corrosivos. Hay versiones endurecidas
de varias M580 CPU.

Consideraciones de temperatura ampliada
En esta tabla se muestran los rangos de temperatura para los distintos estándares de equipo:



Cuando se utiliza en un rango de temperatura estándar, el equipo endurecido tiene las mismas

características de rendimiento que el equipo estándar. Sin embargo, en ambos extremos inferior y superior de los rangos de temperatura ampliada (menor que 0 °C o mayor que 60 °C), las fuentes de alimentación endurecidas pueden tener potencias nominales reducidas que afectarán a los cálculos de potencia.

Si el equipo endurecido se utiliza por encima o por debajo de los límites de temperatura ampliados [menor que –25 °C (–13 °F) o mayor que 70 °C (158 °F)], puede que el equipo no funcione con normalidad.

Funcionamiento en entornos severos
El equipo endurecido posee un revestimiento homologado que se aplica a las tarjetas
electrónicas. Cuando se asocia a una instalación y un mantenimiento apropiados, este tratamiento permite que sea más resistente en entornos químicos severos.

El revestimiento homologado aumenta la capacidad de aislamiento de las placas de circuitos y su resistencia a:
  • Condensación
  • Entornos polvorientos (partículas extrañas conductoras)
  • Corrosión química, en entornos sulfurosos (por ejemplo, en refinerías o purificadoras) o en entornos con halógenos como el cloro.



Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más