Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Hay alguna solución disponible para reducir la THDI del 5% al 10% en los variadores ATV212?
Problema
Reducir THDi en un variador ATV212
Línea de producto
Altivar 212
Ambiente
Accesorios Altivar 212
Porque
Filtro de armónico para ATV212
Resolución
El variador ATV212 está diseñado con tecnología C-Less, en la que el armónico se reduce mucho (30% a 35% aprox..) en comparación con otros variadores estándar
sin utilizar filtros como la inductancia de línea, resistencia CC o el filtro pasivo.
No hay otra solución estándar disponible con el variador ATV212 para una mayor reducción de los armónicos que no sean filtros de armónicos activos. No hay una combinación de inductancia de línea, resistencia de CC o filtro de armónicos pasivos disponibles con el variador ATV212.
Después de estudiar el nivel armónico en el alimentador de suministro de AC a nivel de PCC (punto de acoplamiento común-Transformador primario o secundario), pero al medir el armónico total en la red, la solución más adecuada para este requisito será agregar "Filtros de armónicos activos” para reducir el nivel de armónicos en el sistema PCC
El filtro de armónicos activo se conectará en paralelo a la carga y el suministro como se muestra a continuación.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: