{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Reemplazo de :A9F90210, A9D57432 y A9D37220. ?

Ambiente :
Distribuión eléctrica.

Linea de producto :
Acti 9, IC60

Causa :
Definición de producto.


Resolución :

A9F90210 ( IC60L MA 2P, 16A ), no tiene reemplazo directo ya que es una protección motor dedicada y de alta capacidad de ruptura 50KA/220VAC - 25KA/380VAC y 20KA/440VAC.
Podríamos sugerir un termomagnético IC60H curva D, 2P16A.
Ref : A9F85216.

A9D57432 ( Acti9 iC60 RCBO - 4P - 32 A - Curva C, 30 mA ) ; oferta Europea, localmente se puede sustituir po el interruptor termomagnético + interruptor diferencial.
Ref : A9N24366 + A9N15254


A9D37220 ( Acti9 iC60 RCBO - 2P - 20 A - Curva B, 10000A/15kA - 30 mA -  Tipo A ); oferta Europea, localmente se puede sustituir po el interruptor termomagnético + interruptor diferencial.
Ref : A9N24078 + A9N15201
Explora más
Producto:
A9F74101
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Producto:
A9F74101