Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Es posible instalar y transportar las celdas SM6 en posición horizontal?
Problema:
¿Es posible instalar y transportar las celdas SM6 en posición horizontal?
Linea de Producto:
SM6
Ambiente:
Hardware
Porque:
Transportar las celdas SM6 en posición horizontal
Resolución:
Las celdas SM6 24 KV están diseñadas para funcionar y ser transportadas en posición vertical.
Al poner la celda en posición horizontal, los esfuerzos mecánicos que sufre el interruptor-seccionador, en cuyo interior hay gas SF6, pueden provocar fisuras, por las cuales, con el tiempo, se perdería el gas y por tanto perdería sus características eléctricas definidas en la placa de características.
Las fugas pueden evolucionar lentamente y pasar tiempo hasta que se pueda originar un defecto interno en el interruptor. La detección de las fugas sólo sería posible realizarla en nuestra Fábrica de Francia con el consiguiente desarmado de la celda, siendo el coste de la intervención superior a una celda nueva.
Por otra parte, en el interior del interruptor-seccionador, hay un tamiz de silicagel que evita la formación de humedades. Con celdas acostadas existe riesgo de que se hubiera salido de su compartimento, reduciendo la distancia de aislamiento entre fases. Este silicagel en contacto con la grasa que hay en los contactos eléctricos, se solidifica provocando riesgos de calentamientos excesivos.
Conclusión, no es posible garantizar el buen funcionamiento de la celda. La celda debe reemplazarse.
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}