Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cómo se realizan los enclavamientos eléctrico y mecánico en el arrancador Tesys U?
Problema:
¿Cómo se realizan los enclavamientos eléctrico y mecánico en el arrancador Tesys U?
Linea de Producto:
Tesys U
Ambiente:
Hardware
Porque:
Enclavamientos eléctrico y mecánico en el arrancador Tesys U
Resolución:
Los enclavamientos eléctrico y mecánico están integrados en el bloque inversor del Tesys U (un relé biestable interno realiza la conmutación entre las fases).
Se adjunta esquema empleado para realizar la inversión de giro del motor con una base inversora LU2B (la conexión entre las bornas S1 / S2 / S3 del bloque inversor y las bornas A1 / A2 / 13-14 / 21-22 de la base de potencia la realiza manualmente el usuario o mediante el empleo de la conexión prefabricada LU9MR1C).
¿Cómo se realizan los enclavamientos eléctrico y mecánico en el arrancador Tesys U?
Linea de Producto:
Tesys U
Ambiente:
Hardware
Porque:
Enclavamientos eléctrico y mecánico en el arrancador Tesys U
Resolución:
Los enclavamientos eléctrico y mecánico están integrados en el bloque inversor del Tesys U (un relé biestable interno realiza la conmutación entre las fases).
Se adjunta esquema empleado para realizar la inversión de giro del motor con una base inversora LU2B (la conexión entre las bornas S1 / S2 / S3 del bloque inversor y las bornas A1 / A2 / 13-14 / 21-22 de la base de potencia la realiza manualmente el usuario o mediante el empleo de la conexión prefabricada LU9MR1C).
Publicado para:Schneider Electric Argentina
Documentos adjuntos
¿Te fue de ayuda?
Explore more
Products:
Explora más
Producto: