Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
No logro instalar el add-on del SP6.1 para el Vijeo Designer V6.2 del Somachine ¿qué debo hacer?
En algunos casos, cuando se intenta instalar el add-on del Somachine con el SP6.1 para el Vijeo Designer V6.2, al ejecutar el instalador el mismo desinstala el Vijeo Designer y mueytra un mensaje de que hay una versión más nueva de Vijeo instalada.
El problema es que VJD 6.1 SP3.1 se instaló en la misma PC con un número de compilación incorrecto (build number)
Normalmente, el número de compilación de VJD 6.1 SP3.1 es 3084, pero durante su instalación, en los registros de Windows, la compilación registrada fue 30840.
Para solucionar el problema, se debe modificar el número de compilación de 30840 a 3084.

El problema es que VJD 6.1 SP3.1 se instaló en la misma PC con un número de compilación incorrecto (build number)
Normalmente, el número de compilación de VJD 6.1 SP3.1 es 3084, pero durante su instalación, en los registros de Windows, la compilación registrada fue 30840.
Para solucionar el problema, se debe modificar el número de compilación de 30840 a 3084.
¿Te fue de ayuda?
Explora más