Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Los productos compatibles con la red APC by Schneider Electric cumplen con IPv6?
Problema:
¿Los productos compatibles con la red APC by Schneider Electric cumplen con IPv6?
Línea de producto:
Tarjeta de administración de red APC by Schneider Electric Network 2
Entorno:
Software / Hardware
Porque:
Es importante identificar si las tarjetas de administración de red APC by Schneider Electric Network 2 cuentan con certificacion IPV6, para su configuracion.
Resolución:
Todos los dispositivos de la tarjeta de administración de red APC by Schneider Electric Network 2 con AOS (sistema operativo APC)> versión 5.1.1 o superior están certificados como IPv6 Ready (fase 2 / logotipo de oro) por el foro IPv6 (http://www.ipv6ready.org) ) El número de identificación del logotipo es 02-C-000439 y fue aprobado el 15 de febrero de 2010. El logotipo de oro de la fase 2 verifica el cumplimiento óptimo del protocolo IPv6.
Las SKU de la tarjeta de administración de red de UPS 2 incluyen, entre otras, las siguientes: AP9630, AP9631, AP9635, AP9630CH, AP9630J, AP9631CH, AP9631J, AP9635 y AP9635CH.
Los dispositivos que tienen una tarjeta de administración de red mini integrada 2 o UPS con una tarjeta de administración de red preinstalada 2 están certificados como IPv6 Ready (Phase-2 / Gold Logo) por el foro IPv6 (http://www.ipv6ready.org), como se indicó anteriormente.
Los dispositivos con tarjeta de administración de red mini integrada incluyen, entre otros: APC de segunda generación de Schneider Electric Rack Power Distribution Units y productos selectos de Audio / Video.
Puede verificar el modelo y la versión de AOS desde la interfaz de su tarjeta de administración de red 2 desde la interfaz de línea de comando a través de telnet, SSH y acceso local al emitir el comando about . A través de la interfaz web, vaya a la pestaña Administración-> General-> Acerca de para ver el modelo y la versión AOS.
Además, ciertos conmutadores KVM de APC by Schneider Electric incluyen funcionalidad IPv6, que incluye AP5610, AP5615, AP5616, KVM2132P, KVM2116P y KVM1116P.
¿Te fue de ayuda?