{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Puede usarse el ION7400 como Switch Ethernet?

Consulta:
¿El ION7400 puede usarse como Switch Ethernet?

Línea de Producto:
ION7400

Ambiente:
Hardware

Causa:
Definir posibilidades del medidor en arquitecturas de comunicación Ethernet

Respuesta:
El segundo puerto Ethernet del dispositivo hace las veces de conmutador Ethernet para ayudar a simplificar las conexiones de red y reducir el tiempo y los costes de instalación al permitir el tendido de tramos de cable Ethernet más cortos entre dispositivos sin necesidad de instalar Routers o repetidores Ethernet adicionales.
El origen de la conexión Ethernet debe instalarse en una ubicación que contribuya a minimizar la longitud general del tendido del cable Ethernet y la complejidad de la red.

Para más información de los medidores ION7400, haga click: Aqui

Schneider Electric Argentina

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más