Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
El módulo NRP201 maneja una longitud de onda de 1310nm ¿Es posible conectarlo a un switch que trabaja con una longitud de onda de 1300nm y garantizar su adecuado funcionamiento?
Ambiente :
Equipos de control industrial.
Linea de producto :
PLC, IDPAC
Causa :
Numero de Parte
Resolución :
No es necesario usar en NRP 0200 y el conversor MM a SM (lo cual también funcionaría). Pueden conectar el NRP 0201 (especificado a 1310 nm) directamente al switch SM (especificado a 1300 nm) con una fibra SM de 500 metros de longitud sin problemas.
Todos los lasers LEDs del mercado utilizados para FO SM tienen una longitud de onda central que varía desde aproximadamente 1260 a 1350 nm (o sea, el centro del espectro emitido puede variar hasta 90 nm). La amplitud espectral va desde 60 nm hasta 150 nm. En general, los receptores de FO SM del mercado están diseñados para trabajar normalmente dentro de toda esa variabilidad espectral.
En particular, te paso el link con las especificaciones del transductor utilizado en el NRP:
http://www.efo.ru/components/avago/catalog/files/pdf/AV02-0136EN.pdf
Como ves, la longitud de onda central del transductor del NRP puede estar entre 1270 a 1360 nm. O sea, un NRP puede tener una longitud de onda central de 1270 nm, y otro puede tener una de 1360 nm, y ambos pueden comunicarse perfectamente entre sí.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: