{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cómo restablezco la tarjeta de comunicación de un SmartCell XR?

Problema:
¿Cómo restablezco la tarjeta de comunicación de un SmartCell XR?

Línea de productos:
Matrix UPS

Entorno:
Hardware

Causa:
Esto puede hacerse como un paso de solución de problemas de rutina si el usuario está experimentando problemas con la comunicación de su batería.

Resolución:
El microprocesador integrado SmartCell XR se apagará solo (modo de suspensión) después de aproximadamente 30 segundos si se retira el cable de comunicaciones de la toma "BATT COMM OUT".Esto es para evitar que la placa descargue las baterías, hasta niveles peligrosos, durante el envío / almacenamiento.Para restablecer con éxito el módulo de comunicaciones, debe esperar a que la placa se vaya a dormir.

Esta placa informará al UPS el estado de carga de las baterías (# Float Batt) o si las baterías deben reemplazarse (# Bad Batt).Si el indicador "Reemplazar batería" está "ENCENDIDO" (sin causa) o parpadea, siga el procedimiento que se describe a continuación:

1. Desconecte el cable de comunicaciones de la batería de la toma de SALIDA en la parte posterior de la batería.

2. Espere 60 segundos o hasta que el LED de reemplazo de batería se apague.

3. Use un objeto puntiagudo (es decir, un clip para papel, un bolígrafo fino) para presionar y mantener presionado el botón de reinicio ubicado entre las tomas de comunicación en la parte posterior de la batería.

4. Mientras presiona el botón de reinicio, vuelva a conectar el cable de comunicaciones de la batería a la toma OUTPUT.

5. Suelte el botón de reinicio.
a.El indicador Reemplazar batería en la parte frontal de la batería se apagará (ya está).
segundo.El indicador Reemplazar batería comenzará / continuará parpadeando (vaya al paso 6)

6. Desconecte el cable de comunicaciones de la batería.

7. Espere otros 60 segundos o hasta que el LED de reemplazo de la batería se apague.

8. Vuelva a conectar (no presione el botón de reinicio esta vez) el cable de comunicaciones de la batería a la toma OUTPUT.

9. El indicador Reemplazar batería debe estar apagado.De lo contrario, intente repetir los pasos 1 a 5. Es fácil pasar por alto el botón de reinicio.
Explora más
Rango:
Smart UPS
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más
Rango:
Smart UPS