Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cómo obtener un valor analógico en la estructura DDT de una tarjeta BMEAHI0812 del M580?
Síntoma:
En la primera lectura de un canal de la tarjeta AHI, no se ve observa ningún valor en el DDT del dispositivo, hasta que se restablece la alimentación del bastidor o se extrae el módulo AHI y se vuelve a colocar en el bastidor.
Causas y soluciones:
La transferencia de la configuración al servidor FDR debe realizarse como se muestra en la siguiente imagen
Los pasos a seguir serán:
En la primera lectura de un canal de la tarjeta AHI, no se ve observa ningún valor en el DDT del dispositivo, hasta que se restablece la alimentación del bastidor o se extrae el módulo AHI y se vuelve a colocar en el bastidor.
Causas y soluciones:
La transferencia de la configuración al servidor FDR debe realizarse como se muestra en la siguiente imagen
Los pasos a seguir serán:
- Realizar la configuración hardware del M580
- Dar tensión al hardware
- Carga el proyecto del Unity PRO / Control Expert y poner la CPU en RUN
- Comprobar que se han configurado las direcciones IP's, obtiene respuesta de la CPU y el módulo AHI
- Conecta un simulador 4-20mA o un sensor a la entrada AHI. Se comprueba que no se ven valores en el canal del DDT del dispositivo para entrada analógica
- Transferir la configuración al servidor FDR
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: