Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Video FAQ ¿Cómo seleccionar el tipo de batería que se conectará en SRCE6KUXI a través de la pantalla?
Linea de Producto:
Smart UPS
Entorno:
Software
Porque:
Permite al usuario seleccionar el tipo de batería. SF: Sellado libre de mantenimiento / VRLA Fld: Inundado / Tubular / Venteado.
Resolución:
En el siguiente video se brinda un tutorial sobre cómo seleccionar el tipo de batería que se conectará en SRCE6KUXI a través de la pantalla.
Smart UPS
Entorno:
Software
Porque:
Permite al usuario seleccionar el tipo de batería. SF: Sellado libre de mantenimiento / VRLA Fld: Inundado / Tubular / Venteado.
Resolución:
En el siguiente video se brinda un tutorial sobre cómo seleccionar el tipo de batería que se conectará en SRCE6KUXI a través de la pantalla.
¿Te fue de ayuda?