{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

es posible equipar un interruptor con elementos de control a voltajes diferentes ?

Ambiente :
Hardware.

Linea de producto :
Interruptores BT.

Causa :
Implementación accesorios de control.

Resolución :
Si es posible la implementación de accesorios de control como MCH, MX, XF y MN con tensiones diferentes solo interruptores tipo abiertos masterpact y tipo caja moldeada NS>630A; en interruptores caja modeada  < de 630A series NSX, CVS y EZC, por diseño del equipo solo tienen prevísto un habitáculo para la implementación de las bobinas de apertura MX y MN, lo que las hace excluyentes y solo es posible implementar solo una..

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Producto:
LV429407
Explora más
Producto:
LV429407