{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Harmony STO7 - Nueva gama de terminales HMI básicos

Schneider Electric ha lanzado al mercado una nueva gama de terminales básico, la Serie Harmony STO07, que vienen a sustituir a los terminales de la Serie STO5.
Esta gama de pantallas se programan con el software de última generación EcoStruxture Operator Terminal que permite una navegación más intuitiva.
Todos los modelos incorporan un display TFT de 4,3" y 64K colores con alta resolución.

Esta serie está formada por 3 modelos diferentes en función del puerto de comunicaciones.

Gama HMISTO
Como sustituta de la Serie STO5, se dispone de un adaptador para mantener el panel de corte de la Serie STO5. Los puertos de comunicación son iguales por lo que no es necesario modificar el cableado.

Se adjunta una presentación de producto.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más