{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Donde puedo encontrar el manual de guí rápida del equipo de comunicación BLUEFER, referencia REL52850?

Se adjunta la Guía de inicio rápido (en inglés) donde se indican los componentes y cables que se suministran con el equipo, funcionamiento e indicaciones de los LEDs, como descargarse la aplicación al móvil (Android 4.0.4 / iOS), como realizar la conexión mediante los cables suministrados al equipo (relé, cabina, etc), como conectarse al móvil mediante vía NFC, o mediante código QR, o manualmente, así como consejos en caso de no conexión. (los cuadrados de la última página se refieren a como doblar la hoja de instrucciones).

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más