{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
{}

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Buscar Preguntas Frecuentes

¿ Cuál es el rango de variación de la frecuencia de entrada para un EASY UPS 3M ?

Los valores (rango de variación) de la frecuencia de entrada son los siguientes para el Easy UPS 3M :  

- La variación para frecuencia de entrada en 50 Hz es de  + -  5 HZ  (yendo de 45 a 55Hz)
- La variación para frecuencia de entrada en 60 HZ es de + - 6 HZ.( yendo de 54 a 66 Hz)


Es decir, la variación en la frecuencia de entrada en los Easy UPS 3M es del  10 %.

 

- En cuanto a la personalización de estos valores en pantalla, un cierto número de parámetros del Easy UPS 3M 60-100 kVA como Uinv (tensión de entrada del inversor), Frecuencia, Ubat (tensión de las baterías), Modo de funcionamiento, etc.; son ajustables o modificables usando la pantalla y nuestro software Softtunor .
  
(Es decir, ha de ir un técnico nuestro a modificar dichos parámetros del SAI conectándose con un portátil y mediante un software Softunor, definiría dichos valores)

Explora más

¿No encuentras lo que estás buscando?

Comunícate con nuestro equipo de Atención al Cliente para recibir soporte técnico, asistencia para quejas y más.
Explora más