Consultar las preguntas frecuentes

¿ Cómo desplazarse entre servidores físicos a través de la consola LCD modelo AP5717F con KVM switch modelo AP5201 ?

Fecha de publicación: 01 octubre 2020

Para desplazarse entre servidores físicos a través de la consola LCD modelo AP5717F con KVM switch modelo AP5201, se ha de seguir los siguientes pasos:

(ver página 12 del siguiente link):
https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ASTE-6Z5QBL_R2_EN.pdf&p_Doc_Ref=SPD_ASTE-6Z5QBL_EN&p_enDocType=User%20guide

A cada puerto del servidor se le asigna un ID de puerto. Accede directamente a cualquier servidor conectado a tu Sistema de conmutador KVM analógico coaxial con una combinación de teclas de acceso rápido que especifica
ID de estación y el ID de puerto del puerto del servidor conectado.
Para seleccionar el puerto activo:
1. Activa el modo de tecla de acceso rápido presionando BLOQ NUM y la tecla de guión (-) simultaneamente.
2. Ingresa el ID de estación de 2 dígitos y el ID de puerto de 2 dígitos; no separes estos números con un carácter de espacio.
NOTA: El ID de la estación y el ID del puerto se muestran en la línea de comando a medida que escribes cada número. Por ejemplo, ingresa 0305 para cambiar al puerto 5 del tercer Conmutador KVM analógico coaxial en una cadena de varias estaciones. Usa RETROCESO para borrar un número escrito incorrectamente.
3. Presiona ENTER. El conmutador KVM coaxial analógico se enfocará en el servidor,  y sal del modo Hot Key.
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.