{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Se pueden exportar los objetos de la caja de herramientas de Vijeo Designer?

Se pueden exportar o importar las Cajas de herramientas creadas por el usuario. Para ello, clickar con el botón derecho sobre la carpeta creada, y seleccionar la opción de exportar; se creará un archivo en formato ztc. A modo de ejemplo, ver ZTC adjunto, creado con VD5.1 SP2, el cual se podrá abrir con un VD5.1 sin SP (pero no se podrá abrir con versiones anteriores, como VD4.7).

Documentos adjuntos

TestGus.ztcTestGus.ztc [2.02 MB]

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más