Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cuál es la diferencia entre PNP y NPN al describir la conexión de 3...

La mayoría de los sensores de proximidad industrial (inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos) son de estado sólido. El término estado sólido se refiere al tipo de componentes...

¿Cómo seleccionar un limitador o descargador de sobretensiones según IEC?

Problema: ¿Cómo seleccionar un limitador o descargador de sobretensiones (DPS) según IEC? Línea de producto: Acti9 Ambiente: Hardware Resolución: Para seleccionar un limitador de sobretensiones es...

¿Qué hacer frente a las fallas SCF1, SCF2 y SCF3?

Cuando aparece una falla relacionada a una falla a tierra como son las fallas SCF1, SCF2 y SCF3 puede deberse a un problema en el variador de velocidad o en el motor eléctrico junto con sus cables de...

¿Cuál es la diferencia entre las normas IEC 60898-1 y IEC 60947-2?

La norma IEC 60947-2 , regula los interruptores automáticos para aplicaciones industriales. Protegen la distribución de energía eléctrica de hasta 1000 voltios AC. o 1500 voltios DC. Con todo el...

Descarga enlaces para Vijeo Designer 6.2 SP12

Problema: ¿Dónde podemos encontrar los enlaces de descarga para Vijeo Designer V6.2 SP12? Línea de productos: Vijeo Designer V6.2 (todas las revisiones de hot fixes y service pack menos de SP12)...

¿Qué es el control de 2 hilos y 3 hilos en los variadores Altivar?

Control de 2 hilos : 2 hilos para los comandos de arranque del variador, hacia adelante y hacia atrás o reversa. En el control de 2 hilos no hay un comando de paro por separado. Los comandos de...

¿Qué son las curvas de disparo en interruptores Riel Din?

Problema: Desconocimiento de la función que cumple el tipo de cuervas en interruptores Riel Din Línea de producto: Acti9 Ambiente: Distribución eléctrica en baja tensión Porque: Desconocimiento en la...

¿Cuál es la definición de fallo de tierra ANSI 50N/51N o 50G/51G?

Protección contra fallas a tierra basada en valores de corriente residual medidos o calculados: ANSI 50N/51N: corriente residual calculada o medida por sensores de corriente de 3 fases ANSI 50G/51G:...

Ver más
Preguntas frecuentes sobre videos popularesVideos populares
Ver más
Conoce más con nuestras Preguntas Frecuentes de conocimiento generalConocimiento general
¿Qué significan los términos AC1 y AC3?

Problema: ¿Cuáles son las categorías de utilización de AC-1 y AC-3? Línea de productos: Productos de Schneider Electric Entorno: Cargas inductivas y resistivas Resolución: AC-1 - Esta categoría se...

¿Cuál es la diferencia entre las cargas inductivas y resistivas?

Problema: ¿Cuál es la diferencia entre las cargas inductivas y resistivas? Línea de productos: Equipo de distribución Resolución: Las cargas resistivas son cargas simples donde las ondas sinusoidales...

¿Cuál es la definición de fallo de tierra ANSI 50N/51N o 50G/51G?

Protección contra fallas a tierra basada en valores de corriente residual medidos o calculados: ANSI 50N/51N: corriente residual calculada o medida por sensores de corriente de 3 fases ANSI 50G/51G:...

¿Por qué elegir el RCD tipo B para los variadores de velocidad trifásicos?

Para los variadores de velocidad trifásicos, el RCD tipo B o tipo B-Si es especialmente adecuado. Protege contra corrientes de defecto con desplazamiento de CC, lo que es válido para convertidores de...

Desclasificación/derrateo por altura

La altitud no afecta significativamente las características del interruptor hasta 2000m. Por encima de esta altitud, es necesario tener en cuenta la disminución de la resistencia dieléctrica y la...

¿Cuáles son las diferencias entre las fuentes de alimentación principales...

Durante muchos años, en Europa Ocidental se ha utilizado red eléctrica de 3 fases con una capacidad nominal de 380Vca/50 Hz, mientras que en el Reino Unido se utilizó 415Vca/50 Hz. En la actualidad,...

¿Cuál es la vida útil de la batería del medidor de la serie PM5500?

Problema: Vida útil de la batería en la serie PM5500 Línea de productos: PM5500 Ambiente: Hardware Porque: Conocer aspectos técnicos del medidor Resolución: La batería interna del medidor mantiene el...

Prueba de resistencia del aislamiento y humedad

Problema: ¿Cómo afecta la humedad a los resultados de las pruebas de resistencia del aislamiento? Línea de productos: Interruptores automáticos Entorno: Interruptores en caja moldeada y en caja...

Ver más
  • Documentación del producto
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies