Argentina, Uruguay, Paraguay

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

  • Inspírate con estos hogares equipados con Schneider Electric
Prev
Default Alternative Text

Roda

Tomacorriente para carga USB

Description
Tomacorriente para carga USB 2.0 220V disponible en colores blanco, negro y marfil y en tamaño de un módulo que dispone de un solo conector y maneja hasta 1 A y dos módulos que dispone de dos conectores y maneja hasta 2.1A entre ambos.
  • Default Alternative Text Tomacorriente con tierra 10A
  • Default Alternative Text Tomacorriente schuko con tierra central 16A
  • Default Alternative Text Tomacorriente con tierra p/circ. Iluminación 10A
  • Default Alternative Text Tomacorriente doble con tierra 10A
  • Default Alternative Text Tomacorriente con tierra 20A
Next

Te invitamos a compartir

Comenzar Chat