Gira la imagen para ampliar
+ 7
2 videos
HARMONY CONTROL NIVEL LIQUIDOS POR SONDA
RM35LM33MW
Diseño simplificado del panel debido a que el interruptor automático de 35mm de ancho es igual al de 3 polos
Experimente una precisión, un mantenimiento predictivo y una seguridad superiores sin precedentes.
Cubierta transparente para proteger los ajustes de la manipulación con la reducción del mantenimiento
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
43
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.