Supervise y controle su interruptor automático Masterpact MTZ con su smartphone. Descarga nuestra intuitiva herramienta para interactuar con los interruptores automáticos ACB.
¿Estas preparado para el siguiente nivel de innovación Masterpact?
Encuentre nuevas formas de servir a sus clientes o a su empresa gracias a nuestra app MTZ. Aumente el tiempo de actividad y la eficiencia energética con el nuevo disyuntor Masterpact™ MTZ. Basados en el legendario rendimiento, seguridad y fiabilidad de la gama Masterpact existente, los disyuntores Masterpact MTZ están preparados para el futuro y los servicios.
Se conecta localmente mediante una conexión Bluetooth y NFC sin contacto, inalámbrica y segura. También revisa el consumo energético, la calidad de la energía, el equilibrio de fases y el estado de salud.
Recibe notificaciones donde sea que estés.
Revisa el estado en cualquier lugar a través del diario de mantenimiento digital y colaborativo del experto en instalaciones: Inspecciones periódicas, avisos y alarmas.
Gestión integral de crisis
En caso de accidente, restablezca el suministro eléctrico de forma rápida y segura utilizando su smartphone. Guarde también datos de eventos clave (antes del disparo) mediante conexión NFC, incluso sin alimentación.
Manténgase a la vanguardia con la aplicación Masterpact MTZ
Revise el estado a través del smartphone: Niveles de carga, estado de salud, avisos y alarmas, ajustes de protección.
Alertas en tiempo real y autodiagnóstico: tipo de evento, nivel de gravedad, marca de tiempo.
Guías paso a paso para restablecer fácilmente el suministro eléctrico en caso de accidente.