Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
 

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Türkommunikation: Der Grundstein für smartes Wohnen

 
Seit einigen Jahren gehören Gegensprechanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie gewerblich genutzten Gebäuden zur Grundausstattung. Die klassische auditive Erkennung der Person mittels Hörer oder Freisprechanlage wurde dabei längst durch weitere technische Möglichkeiten wie Videoüberwachung, Integration in bestehende Smart Home Infrastrukturen und die Steuerung der Anwendungen per App ergänzt. Einfach installiert, sorgt die von Schneider Electric angebotene Zugangskontrolle Wiser Door zukünftig für mehr Komfort, Flexibilität und Mobilität – das alles unter Beachtung höchster Sicherheitsstandards.

Der Sicherheitsgedanke steht im Vordergrund

Denkt man an moderne Türkommunikation, folgt unweigerlich die Frage nach ausreichender Sicherheit. Denn klar ist: Ist die Tür einmal geöffnet, so bringt auch die beste Einbruchssicherung nicht mehr viel. Dementsprechend ist es von hoher Bedeutung, vorab genau identifizieren zu können, wer sich vor dem Eingang des Gebäudes befindet. Elektronische Sprach- und Videoübertragungen in Verbindung mit dem Einsatz vernetzter Türsprechanlagen ermöglichen einen sicheren Kontakt aus der Ferne. Ganz klassisch kann dabei auf die Variante, den Unbekannten mittels Sprechanlage rein auditiv zu identifizieren, zurückgegriffen werden. Eine ergänzende Video-Sprechstelle mit passendem Bild erhöht das Sicherheitsgefühl zusätzlich.

Doch nicht nur der Schutz der eigenen vier Wände verbessert sich, auch der allgemeine Komfort steigt. Die Anbindung per App ermöglicht bequeme Zugangskontrollen und deren Freigabe von überall. Der persönliche Gang zur Haustür wird somit vollständig redundant. Besonders in großen Gebäuden lässt sich von der intelligenten Türkommunikation profitieren, da die sichere Überwachung von jedem Stockwerk aus gewährleistet wird.

Intelligente Türkommunikation eignet sich für Neubau oder Nachrüstungsprojekte

Die sogenannte Ritto TwinBus Technologie erlaubt durch ihr ausgeklügeltes Konzept eine kosteneffiziente und einfache Realisation der Türkommunikation. Das Bussystem ermöglicht die Integration aller TwinBus Komponenten, sodass selbst große Teilnehmerzahlen auf mehreren Buslinien verteilt miteinander verbunden werden können. Sollen weitere Funktionen oder Teilnehmer ergänzt werden, ist dies kein Problem, da diese sich durch das flexible System unproblematisch einbinden lassen. Auch die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems bleibt durch die vielen Buslinien, selbst im Falle eines Geräteausfalls, bestehen und bietet damit höchste Zuverlässigkeit.

Damit das Türkommunikationssystem umgesetzt werden kann, benötigt der Anwender sowohl die Busleitungen als auch eine Türstation, Sprechstellen und ein Netzgerät. Letzteres ist für zentrale Steuerungsaufgaben zuständig und stellt die allgemeine Spannungsversorgung sicher. Das TwinBus Netzgerät von Ritto bietet hierbei den Vorteil, dass der Installateur durch verschiedene Tools bei der Inbetriebnahme und Kontrolle der Anlage unterstützt wird. Überdies reduzieren sich Bauarbeiten auf ein Minimum, da bereits vorhandene Kabel als Busleitung genutzt werden.

Smart Home auf dem Vormarsch

Stetig wandelnde Lebensumstände erfordern flexiblere Handlungsspielräume und Entscheidungsmöglichkeiten. Die moderne Türkommunikation trägt einen gewichtigen Teil zu diesem Erfordernis bei, indem sie es dem Anwender ermöglicht, neben der smarten Lichtregelung auch die Einlasskontrolle ortsunabhängig zu verwalten. Ist der Besucher identifiziert und als Gast willkommen, so kann durch eine Eingabebestätigung per App die Tür geöffnet und wartenden Gästen damit auch unterwegs Einlass gewährt werden.

Für diese mobile Türkommunikation per App bedarf es lediglich der Integration des Wiser Door Gateways in die bestehende Installation. Als Kommunikationseinheit stellt es die Verbindung zwischen TwinBus-Anlage sowie Netzwerk-Router und der Wiser Door App her. Eine Ethernet Verbindung ermöglicht die Integration verschiedener Smartphones, Tablets und SIP-Telefone, sodass diese die Freigabe per App vornehmen können.

Eine geeignete Alternative zu bestehenden Video-Hausstationen, vor allem mit Blick auf Neuinstallationen, bietet das Wiser Door Panel TwinBus. Dieses besitzt bereits eine integrierte Schnittstelle zum Netzwerk Router und kann mittels einer einfachen Installationsdose angebracht werden. Die Verbindung per Ethernet-Kabel oder Wi-Fi macht weitere Zusatzkomponenten entbehrlich. Ein im Panel integriertes Rufanschaltrelais gewährt überdies die Möglichkeit, eingehende Türrufe an externe Signalgeber wie UP-Funksender oder Blitzleuchten, weiterzuleiten.

Fazit

Die intelligente Türkommunikation zeichnet sich durch hohe Sicherheitsstandards, erhöhten Komfort und mehr Flexibilität aus. Audio- oder Video-Sprechanlagen erlauben die Identifizierung von Personen aus der Ferne und sorgen für ein gesteigertes Sicherheitsgefühl beim Öffnen der Tür. Die TwinBus-Technologie lässt sich problemlos und flexibel integrieren und die von kompakten Gateways ermöglichte App-Anbindung bietet auch unterwegs höchsten Komfort.

Lesen Sie weitere interessante Artikel

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Download"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerAT"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Ihr Browser ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und es bestehen bekannte Sicherheitsprobleme. Möglicherweise werden darüber hinaus nicht alle Bestandteile dieser Website oder anderer Websites dargestellt. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um auf sämtliche Funktionen dieser Website zugreifen zu können. Für optimale Funktionalität wird die neueste Version für Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge empfohlen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.