- Weitere interessante
- Schneider Electric unterstützt Unternehmen auf dem Weg zu ISO
- Schneider-Electric bietet innovative Lösung bei
- eCl@ss e.V. und buildingSMART International kooperieren zugunsten des Building Information Modeling (BIM)
- Schneider Electric unterstützt Standardisierungsarbeit von eCl@ss durch Mitgliedschaft in Taskforce
Wenn Vertreter verschiedener Unternehmen und Berufsgruppen in einem gemeinsamen Prozess zusammenarbeiten, haben sie oft ein Problem: Sie verwenden für prozessbezogene Daten unterschiedliche Bezeichnungen und Datenstrukturen. Da kann die digitale Kommunikation schnell zur Herausforderung werden. Der Datenstandard eCl@ss sorgt hier branchenübergreifend und international für Einheitlichkeit und Klarheit. Im Baugewerbe findet er, im Rahmen einer Kooperation von eCl@ss e.V. und buildingSMART International, Anwendung im Building Information Modeling (BIM) – einer Methode, über die gemeinsame Bauvorhaben mit verschiedenen Gewerken geplant werden können.
In der Baubranche gibt es viele Ebenen bei der Planung neuer Gebäude und anderer Bauwerke: Zunächst legen Bauherren und Eigentümer den Grundriss und eine eventuelle Raumaufteilung fest. Dann braucht es – je nach Bauwerktyp – eine gut durchorganisierte Verteilung von Strom, Gas und Wasser sowie eine hausinterne Kommunikationsstruktur. Die Berechnung von Dämmung und Schallschutz steht dann ebenso auf dem Plan wie die Kalkulation der Statik, bevor der eigentliche Bau beginnen kann. Viele Arbeitsschritte also – und entsprechend viele Parteien, die am Bauvorhaben beteiligt sind. Damit da alles glattläuft, ist eine reibungslose Zusammenarbeit und gute Kommunikation zwischen den einzelnen Gewerken und deren Akteuren unverzichtbar. Und hier hat das Building Information Modeling (BIM) seinen großen Auftritt.
BIM ist eine digitale Planungsmethode, über die jeder einzelne Arbeitsbereich in einem zentralen Plan festgehalten werden kann. Dadurch bietet sich den am Bau Beteiligten die Möglichkeit, gemeinsam ein 3D-Modell zu entwerfen, in dem sie nicht nur den Grundriss planen können, sondern das zugleich auch Dämmung, Strom- und Wasserversorgung und alle weiteren Bereiche berücksichtigt. Eine Hürde, die das BIM allerdings meistern muss: Jede Berufsgruppe und jede Firma benutzt eine eigene Datensprache. Auch wenn inhaltlich ein und dasselbe gemeint ist, so verwenden Architekten, Planer und Gebäudebetreiber mitunter verschiedene Bezeichnungen für Produkte und Dienstleistungen. Da braucht es eine Vereinheitlichung, die für einen gemeinsamen Nenner sorgt. Und hier kommt der Datenstandard eCl@ss ins Spiel.
Als Non-Profit-Organisationen mit über 150 Mitgliedern widmet sich eCl@ss e.V. neben der Etablierung offener Standards der Aufgabe, einheitliche Klassifizierungen und Bezeichnungen bereitzustellen. Diese sollen unabhängig von Branche und Nationalität verstanden werden und dadurch die geschäftliche Kommunikation erleichtern. Hierfür schuf eCl@ss e.V. den gleichnamigen Datenstandard eCl@ss, den weltweit schon mehr als 3.500 Unternehmen verschiedener Branchen verwenden.
Bereits seit Mitte 2018 arbeitet eCl@ss e.V. in Kooperation mit der Standardisierungsorganisation buildingSMART zusammen. Die beiden Non-Profit-Organisationen bündeln so ihre Kompetenzen, um sie in das BIM einfließen zu lassen. Hierfür stellt eCl@ss der Standardisierungsorganisation, die sich unter anderem auf das Bauwesen spezialisiert hat, seine sämtlichen herstellerübergreifenden und standardisierten Produktstammdaten der teilnehmenden Unternehmen zur Verfügung. Diese permanent von Expertengruppen überprüften Daten übernimmt buildingSMART in sein Data Dictionary (bSDD) und stellt damit eine Plattform für klare Normen und einheitliche Definitionen im BIM zur Verfügung.
Um die Herausforderungen, die besonders größere Bauprojekte für die Standardisierung mit sich bringen, bewältigen zu können, hat eCl@ss außerdem eine spezielle BIM-Taskforce ins Leben gerufen. Sie setzt sich zusammen aus renommierten Unternehmen der Bau- und Softwarebranche. Hierzu zählt neben Amperesoft und Zuken unter anderem auch Schneider Electric. Der globale Experte für Automatisierung und Energiemanagement setzt sich seit Jahrzehnten konsequent für offene Standards ein und begrüßt in diesem Zusammenhang die Kooperation von eCl@ss und buildingSMART. Schneider Electric sieht in der Zusammenarbeit der beiden NGOs einen großen Fortschritt bei der digitalen Transformation in der Bau- und Industrie-Branche.