Unsere Marken

Land auswählen

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Einfach smart: SpaceLogic KNX-Aktoren

Einheitliche Baugrößen, reduzierter Verkabelungsaufwand und geringere Wärmeentwicklung erleichtern die Installation smarter Gebäudefunktionen.

Januar 2021 – Sowohl in Wohngebäuden als auch in Zweckbauten möchten Nutzer nicht mehr auf die Vorzüge eines intelligenten Gebäudes verzichten, welches in der Lage ist, anhand von Zeitvorgaben und Nutzungsszenarien selbstständig für ein optimales Raumklima, eine angenehme Beleuchtung und eine effektive Beschattung zu sorgen. Neben dem Komfortgedanken sprechen selbstverständlich noch weitere Gründe für die Nutzung smarter Gebäudesteuerung: Zum einen lassen sich durch die perfekte Abstimmung von Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Beschattung nicht unerhebliche Energiesparpotenziale von bis zu 30 Prozent nutzen, zum anderen werden auch die im Gebäude verbauten Materialien geschont und der Wert des Gebäudes langfristig erhalten.

Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Implementierung?

Die technischen Vorrausetzungen für die Automation von Gebäudetechnik bringen gewisse Herausforderungen mit sich. Damit ein Gebäude wirklich automatisiert funktionieren kann, bedarf es einer Vielzahl von Sensoren und Aktoren. Die Sensoren befinden sich dabei an verschiedenen Orten im ganzen Gebäude, sodass sie, zum Beispiel in Form von Präsenz- und Bewegungsmeldern, einen guten Überblick über dessen Status ermöglichen. Aktoren wiederum sind zentral in der Niederspannungsverteilung angeordnet, beanspruchen dort allerdings nicht wenig Platz und erhöhen zudem die Wärmebelastung im Schaltschrank. Besonders ältere Hausverteiler und Schaltschränke sind dafür nicht optimal ausgelegt, was dazu führt, dass diese komplett erneuert oder mit einer Kühlung ausgestattet werden müssen – eine zeit- und kostenintensive Maßnahme. Bedeutend einfacher geht es mit den SpaceLogic KNX-Aktoren von Schneider Electric. Diese verfügen über einheitliche, kompakte Baugrößen und sind auf eine geringe und gleichmäßige Wärmeabgabe optimiert.
Ein weiterer Faktor der bei der Planung und Dimensionierung in Bezug auf die Aktoren beachtet werden muss, ist die Tatsache, dass heute übliche LED-Leuchtmittel einen sehr hohen Einschaltstrom aufweisen, der ihren Nennstrom um das 30- bis 250-fache überschreitet. Dies belastet die Kontakte der Schaltrelais sehr stark und kann sie sogar verkleben. Schneider Electric setzt daher bei den SpaceLogic KNX-Aktoren auf extrem widerstandsfähige Schaltkontakte, die kurzeitige Einschaltströme von bis zu 800A verkraften können, ohne Schaden zu nehmen.

Schnellere Montage und einfache Konfiguration

Um den Zeitaufwand für die Montage und Inbetriebnahme zu reduzieren, lassen sich die SpaceLogic KNX-Aktoren werkzeuglos auf DIN-Schienen montieren und koppeln. Die Verbindung der Module untereinander kann hierbei entweder über steckbare Kontaktleisten oder, bei größerem Abstand zwischen den Komponenten, über spezielle Kabel erfolgen. Zudem bestehen die Aktoren jetzt statt aus 8 Modulen nur noch aus einem Master und maximal zwei Erweiterungsmodulen, was die Planung erheblich vereinfacht. Master und Erweiterungsmodule sind nun über jeweils nur eine physikalische Adresse ansteuerbar und somit schneller und intuitiver konfigurierbar. Die Konfiguration erfolgt dabei wie gewohnt über ETS. Muss ein Erweiterungsmodul ausgetauscht werden, ist keine Neukonfiguration erforderlich, denn das neue Modul wird automatisch vom Master erkannt und korrekt eingebunden.

Damit das System auch langfristig zukunftssicher bleibt, bietet Schneider Electric für seine SpaceLogic KNX-Komponenten regelmäßige Updates an. Um diese aufzuspielen, kann ein Techniker seinen Laptop über USB direkt mit den Komponenten verbinden und den Aktualisierungsvorgang mithilfe einer eigenen Software rund 25-mal schneller durchführen als über ETS.

Fazit

Smarte Gebäudeautomation ist heute aus Wohn- und Zweckbauten nicht mehr wegzudenken. So hilft sie, Energie zu sparen und den Wohn- und Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten. Vor allem die Implementierung der Aktoren stellt Installateure gerade bei Bestandsgebäuden häufig vor einige Herausforderungen. Diese lassen sich aber durch die Auswahl der richtigen Komponenten wie den kompakten und optimierten SpaceLogic KNX-Aktoren von Schneider Electric problemlos meistern. Dank regelmäßiger Updates und der Möglichkeit, Module schnell und einfach auszutauschen oder zu erweitern, ist auch ein langfristiger Investitionsschutz für den Endkunden gewährleistet.

Weitere Informationen zu den SpaceLogic KNX-Aktoren erhalten Sie unter https://www.se.com/at/de/work/campaign/local/spacelogicknx/discover-spacelogic.jsp.
 

Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Lesen Sie weitere interessante Artikel

Zur Artikelübersicht
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Download"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerAT"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>