Februar 2021 – Sie wechseln regelmäßig das Öl in Ihrem Auto. Diese vorbeugende Wartung hält Ihren Motor am Laufen und erspart Ihnen den Kauf eines Ersatzmotors. Der neue Motor beläuft sich auf etwa 20 Prozent der Kosten eines neuen Fahrzeugs. Während Sie bei Ihrem Auto mit präventiven Maßnahmen bereits tausende Euro sparen können, reden wir mit Blick auf ihre elektrische Anlage von einem Betrag in Millionenhöhe.
Es ist eine Tatsache, dass schlecht gewartete Schaltanlagen mit 62 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit ausfallen [1]. Darüber hinaus zeigt die Erfahrung, dass Anlagen mit einem vorbeugenden Wartungsprogramm einen längeren Lebenszyklus haben und effektiver funktionieren. Auch lassen sich die Gesamtbetriebskosten minimieren, wenn die Geräte in angemessenen Abständen gewartet werden. Für eine typische Installation bedeutet das alle vier bis fünf Jahre [2]. Die Wartung besteht aus einer korrektiven und einer präventiven Komponente: einerseits also Arbeiten, die nach einem Ausfall anstehen, andererseits Arbeiten, die vor einem Ausfall durchgeführt werden. Kosten für korrigierende Maßnahmen können sehr hoch sein, jedoch durch vorbeugende Wartung gesenkt werden [3]. Aber je öfter vorbeugende Maßnahmen vorgenommen werden, umso höher sind wiederum die Kosten dafür. Hier gilt es, den sogenannten „Sweet Spot“ zu eruieren, das genau richtige Maß an Wartung, das die Gesamtkosten minimiert.
Diesen "Sweet Spot" zu finden kann eine Herausforderung sein und erfordert oft Anpassungen in der Wartungsfrequenz. In der Regel kann dies durch die Anwendung eines der drei gängigen Planungsschemata für die vorbeugende Wartung erreicht werden:
Präventive Wartung – die Wartung wird nach einem festgelegten Zeitintervall durchgeführt. Diese Empfehlungen werden oft vom Hersteller festgelegt. Der Ansatz erfordert Aufzeichnungen und Terminplanung. Außerdem müssen Routineinspektionen durchgeführt werden, um festzustellen, ob eine Anlage optimal arbeitet oder nicht. Zustandsorientierte Wartung (condition based) – stützt sich auf den tatsächlichen Zustand der Anlage und nicht auf die Statistiken zur durchschnittlichen oder erwarteten Lebensdauer, um vorherzusagen, wann eine Wartung erforderlich ist. Vorhersagende Wartung (predictive) – diese Pläne werden von Experten mit Hilfe von maschineller Lernsoftware erstellt, wiederum basierend auf der Analyse von Anlagendaten und Fehlerinformationen.
Jede dieser Planungsmethoden für Wartung- und Instandhaltung erfordert Daten, die digitalisiert erhoben werden. Die Kalender-Methode ist die einfachste und gleichzeitig die Methode, die ein Gerätehersteller, ein Schaltschrankbauer oder der Betreiber einer elektrischen Anlage möglicherweise erwartet. Mittels zustandsorientierter oder vorhersagender Wartungsplanung ist es darüber hinaus jedoch möglich, die Gesamtkosten zu minimieren.
Warum das so ist, zeigt folgendes Beispiel eines strikt befolgten kalenderbasierten Ansatzes: Aufgrund eines Feiertags wird die Anlage für längere Zeit stillgelegt. Tage mit minimaler oder keiner Aktivität und einer weitgehend untätigen Schaltanlage zählen genauso, wie Tage mit viel Betrieb. In diesem Fall kann es zu einer den Betriebsstunden nicht angemessenen und damit unnötigen Wartung kommen. Die Gesamtkosten für die Wartung sind schließlich höher, als sie es sein müssten.
Die Wahl der richtigen Wartungshäufigkeit und des richtigen Zeitplans kann knifflig sein und es gibt keine richtige Antwort. Mit dem Digital Logbook hat Schneider Electric eine skalierbare Lösung für die Präventive Wartung entwickelt. Zusammengefasst minimieren vorbeugende Wartungsarbeiten die Kosten für den Besitz und Betrieb einer elektrischen Anlage. Und das ist es wert, denn, um ein altes Sprichwort zu zitieren: "Ein gesparter Euro ist besser als ein verdienter Euro".
[1] IEEE 493: https://standards.ieee.org/standard/493-2007.html
[2] Vorschriften und Verordnungen
- Deutschland - DGUV Vorschrift 3: https://publikationen.dguv.de/dguv/xparts/documents/vorschrift3da.pdf
- Österreich - Elektroschutzverordnung ESV 2012: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007682
- Schweiz - SR734.2 Verordnung über elektrische Starkstromanlagen: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/1199_1199_1199/de