Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
  • Energiemanagement-Software

Schneider Electric stellt cloudbasiertes Monitoring für Edge-Rechenzentren vor

  • Neuartiges Alarmmanagement mit intelligentem Event- und Alarm-Clustering für intuitives und unkompliziertes Filtern, Suchen und Kategorisieren 
  • Grafische Timeline-Analyse-Tools zur einfachen Analyse von Ereignissen und Alarmfolgen, Orten und potenziellen Auswirkungen 
  • Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollsten IT-Umgebungen gemäß IEC62443 Cybersicherheitsrichtlinien 

Wien, 12. November 2018 – Schneider Electric präsentiert die neueste Version seiner erfolgreichen Energiemanagement-Software „EcoStruxure Power Monitoring Expert“ (PME). Diese neueste Ergänzung des Edge-Control-Portfolios innerhalb der EcoStruxure-Power-Architektur wurde speziell entwickelt, um die Verwaltung komplexer Stromversorgungssysteme zu vereinfachen und einen umfassenden Einblick in kritische Stromnetze und Anwendungen zu ermöglichen. 

Leistungsstarke neue Funktionen 

EcoStruxure Power Monitoring Expert bietet zahlreiche neue Funktionen. Zum einen sind dies weitere Module zur Verbrauchs- und Ereignis-Analyse: Mit Hilfe des Energie-Analyse-Moduls lassen sich der Energieverbrauch gezielt regeln, Energieprognosen erstellen und Kosteneinsparungen realisieren. Die Power-Event-Analyse hingegen spürt Trends und Korrelationen schnell auf und sorgt für ein optimiertes Netzwerk. Darüber hinaus isolieren Störschreiberansichten Ursachen und helfen dabei, ähnliche Vorfälle besser einschätzen zu können. Die Anforderungen gemäß ISO50001 und ISO50006 sind so gleichermaßen problemlos umgesetzt und erzielte Einsparungen schaffen dem Anwender einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. 

Zum anderen ermöglichen zusätzliche Funktionen die Ergreifung von Maßnahmen zur vorausschauenden Wartung. So wird beispielsweise der Zustand des Leistungsschalters permanent überwacht und Änderungen der Schutzeinstellungen sind sofort erkennbar. Die thermische Überwachung dagegen erfolgt über kabellose Temperatursensoren, die auf Sammelschienen angebracht sind und kontinuierlich Werte und Abweichungen erfassen. Brände, die durch unzureichende Anzugsmomente an Schraubverbindungen, Alterung und elektrische Störungen verursacht werden könnten, werden so verhindert. Besonders interessant für Betreiber mit Anlagen an mehreren Standorten ist die Multi-Site-Unterstützung: Hier ermöglichen rollenbasierte Zugriffe eine Visualisierung und Benchmarking der Produktionsorte im Vergleich bei voller Zeitzonenanpassung. 

Nicht zuletzt wird durch die Einbindung ins Windows Active Directory und McAfee Whitelisting und Best Practice den Anforderungen von Cybersicherheit an das System Rechnung getragen. 

Steigerung des Effizienzlevels bei schneller Amortisation 

„EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) ist unser Beitrag zum Energiemanagement der Zukunft. Da das Stromnetz immer dynamischer, seine Systeme immer komplexer und die Vorgaben immer anspruchsvoller werden, bietet der Power Monitoring Expert einzigartige neue Funktionen. Diese machen es noch einfacher, Menschen und Anlagen zu schützen, den Betrieb aufrechtzuerhalten sowie Zeit und Geld zu sparen", so Juan Arias, Global Offer Manager von EcoStruxure Power Monitoring Expert bei Schneider Electric. „PME bietet genau die zukunftssichere Anpassungsfähigkeit, die moderne Stromnetze heutzutage benötigen. Die Software vernetzt intelligenten Geräte innerhalb des gesamten elektrischen Systems, von Leistungs- und Energiezählern über Schutzrelais und Leistungsschalter bis hin zu Fernbedienungsterminals (RTU) und speicherprogrammierbaren Steuerungen, Frequenzumrichtern sowie USV Systemen und Aktiven Oberschwingungsfiltern. Da das ungenutzte Potenzial zur Energieoptimierung im Bereich der Industrie heute teils immer noch über 50 Prozent liegt, ergeben sich weiterhin Möglichkeiten zur Senkung der Energiekosten und Verbesserung der Betriebseffizienz.“ Und die Amortisationszeiten sind, wie das Beispiel eines Automobilzulieferers zeigt, höchst attraktiv: Der Kunde hatte EcoStruxure Power Monitoring-System inklusive der passenden Netzqualitätsmessgeräte zur Überwachung und Fehlerbehandlung bei Problemen mit der Spannungsqualität installiert. Ausfallzeiten konnten sofort minimiert und Energiekosten deutlich gesenkt werden. Zudem hatte sich das System innerhalb von zwei Jahren amortisiert – ein ganzes Jahr früher, als geplant. 

„Unsere Kunden können durch die Nutzung der neuen Möglichkeiten unserer leistungsstarken Edge-Control-Software neue Effizienzlevel erreichen und sich so vom Wettbewerb abheben", erläutert Arias abschließend. „Power Monitoring Expert bietet Kunden eine leistungsstarke, innovative Power-Management-Software und ermöglicht es ihnen, ihre Versorgung sicherer, zuverlässiger, effizienter und nicht zuletzt auch norm- und damit vertragskonformer zu machen."

Dokumente

Kontakt

Lesen Sie weitere Pressemitteilungen.

Informieren Sie sich umfangreich über unser Unternehmen.
Alle Pressemitteilungen

Chat ist verfügbar.