Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Flexible Steuerung von KNX-Installationen mit dem SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch

Das Touchpanel kombiniert die Funktionalität eines Multifunktionstasters mit der intuitiven Bedienung eines Smartphones oder Tablets.

Schneider Electric bringt mit dem SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch ein neues Bediengerät für die Steuerung von KNX-Funktionen auf den Markt. Als zentrale Komponente der Gebäudeautomation vereint es den Zugriff auf HLK-, Beleuchtungs-, Jalousien-, Fußbodenheizungs- und Belüftungsfunktionen in nur einem kompakten Gerät. Das Touchpanel verfügt über ein 4-Zoll LCD-TFT-Display mit 480x480 Pixel Auflösung, welches 16 Millionen Farben darstellen kann und die Anzeige von neun Bildschirmen mit jeweils bis zu sechs Funktionen erlaubt. So können insgesamt 54 Gebäudefunktionen – auch für verschiedene Räume in einem Gebäude – bequem und zentral per Touch-Display gesteuert werden. Die Programmierung erfolgt unkompliziert über die KNX ETS-Software. In den kommenden Monaten wird zudem ein Update für die Implementierung von KNX Secure die Sicherheit des Systems weiter verbessern.

Des Weiteren verfügt die Steuereinheit über einen Näherungssensor: Befindet sich der Nutzer in unmittelbarer Nähe des Geräts, schaltet dieses sich automatisch ein. Ein integrierter Temperatursensor unterstützt Anwender darüber hinaus effektiv bei der Kontrolle der jeweiligen Raumtemperatur im Gebäude. Das KNX Touch Display fungiert als Stand-alone-Gerät und wird mit einer separaten Spannung von 24V versorgt.

Klares Design und personalisierbare Anzeige

Der KNX 4 Zoll Mini Touch fügt sich durch sein rahmenloses Design in viele verschiedene Wohnstile ein. Über die USB-Schnittstelle sind individualisierbare Themen und Bildschirmschoner einstellbar. Durch die Real-Time-Clock-Funktionalität können im Bildschirmschoner Uhrzeit und Datum angezeigt werden. Auch ein Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus ist möglich, was Energie einspart und die Langlebigkeit des Geräts gewährleistet. Ein integrierter Passwortschutz verhindert zudem einen ungewollten Zugriff auf das Touchpanel und die USB-Schnittstelle.

Weitere Informationen zum KNX 4 Zoll Mini Touch finden Sie hier.

Angehängte Dateien

  • MTN6215-0410_front_200s_v21_06.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_front_200s_v21_08.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_Lifestyle_Action.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_Lifestyle_LifeIsOn.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_Lifestyle_Lights.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • Living_room_4inchTU.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_front_200s_v21_01.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_front_200s_v21_02.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_front_200s_v21_03.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_front_200s_v21_04.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • MTN6215-0410_front_200s_v21_05.png

    JPG, Fotos
    27/09/2023
    Anlage anzeigen
  • HD PM DA KNX 4 Zoll Mini Touch 230830 Final LVE.pdf

    PDF, Dokument
    27/09/2023
    Anlage anzeigen

Kontaktpresse

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust

Diese Seite teilen:

  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern