ISH 2025: Schneider Electric zeigt nachhaltige Gesamtlösungen für das Gebäude der Zukunft
Vernetzte Lösungen für Neubau und Modernisierung
Wie werden Gebäude fit für die Zukunft? Antworten auf diese Frage liefert Schneider Electric bei der diesjährigen ISH 2025 (17. bis 21. März) in Frankfurt. Auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft präsentiert der führende Anbieter für industrielle Technologie vernetzte Produkte aus Gebäudeautomation und Energiemanagement.
Im Fokus steht deren intelligentes Zusammenspiel – denn erst in Kombination entfalten Gebäudeautomation und Energiemanagement ihr volles Potenzial. Sie erlauben eine hocheffiziente Steuerung und einen optimalen Gebäudebetrieb, was die Energieeffizienz von Gebäuden markant erhöht. Das spart Kosten, senkt den CO2-Fußabdruck und fördert die Nachhaltigkeit.
Unterstützung zu GEG, ENEfG & Co.
Relevant sind die vernetzten Lösungen etwa für die Bau- und Immobilienwirtschaft, Kommunen, Planer oder Systemintegratoren. Schneider Electric unterstützt sie beratend und in der Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) oder des Energieeffizienzgesetzes (ENEfG). Das GEG beispielsweise schreibt Gebäudeautomation und Energiemonitoring für Nichtwohngebäude erstmals verbindlich vor. Umsetzen lassen sie sich unter anderem mit Lösungen wie der EcoStruxure™ Building Operation Software und dem EcoStruxure Power Monitoring Expert.
Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bietet spezielle Förderungen zur Erhöhung der Energieeffizienz an. Seit Beginn 2025 ist EcoStruxure Building Operation in Kombination mit dem Sustainability Pack als förderfähige Energiemanagementsoftware der BAFA gelistet. Davon profitieren können Unternehmen, Kommunen und gemeinnützige Einrichtungen ebenso wie Privatleute. Gefördert werden Einzel- und systemische Maßnahmen sowie die energetische Fachplanung und Baubegleitung.
Vernetzte Lösungen für Neubau und Modernisierung
Von skalierbaren Lösungen für die Modernisierung über vernetzte Gebäude- und Raumautomation bis hin zu KNX und HEMS (Heim Energie Management System): An Stand D60 in Halle 11.1 zeigt Schneider sein Produktportfolio für das Gebäude von Morgen. Besondere Highlights in diesem Jahr:
- EcoStruxure™ Building Activate: Die innovative Cloud-Plattform für Gebäude vereinfacht den Betrieb und die Wartung in kleinen bis mittelgroßen Gebäuden bis 10.000 m2. Als IoT-gestützte Gebäude- und Energiemanagementlösung reduziert sie Energieverschwendung und -verbrauch.
- Der SpaceLogic Automation Server V3 ist der neueste Server auf der Edge-Ebene der EcoStruxure Gebäudemanagement-Systemarchitektur. Der neue Automation Server ist die Grundlage für das Gebäude der Zukunft, indem er eine hochgradig skalierbare und flexible Infrastruktur bereitstellt. Seine leistungsstarken Verarbeitungs- und Analysemöglichkeiten ebnen den Weg für KI-basierte Anwendungen, die intelligente Automatisierungsprozesse, eine vorausschauende Wartung sowie eine optimierte Energieeffizienz ermöglichen.
Wir freuen uns, Sie auf unserem Stand begrüßen zu dürfen!
Angehängte Dateien
Schneider_Electric_PM_ISH_PP_250307.pdf
PDF, Dokument07/03/2025Anlage anzeigen
Kontaktpresse

Susanne Backe-Theis
External Comms & Sustainability Lead DACHsusanne.backe@se.com
Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust
Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.