Schneider Electric erweitert Easy USV-Serie: Modulare 3-phasige USV mit Live-Swap-Funktion
Die neue Easy UPS 3-Phase Modular bietet sichere Stromversorgung mit Skalierbarkeit und Redundanzfunktionen im Bereich 50 – 250 kW
Schneider Electric erweitert sein USV-Angebot im Bereich der besonders wirtschaftlichen Easy-Serie. Mit der Easy UPS 3-Phase Modular stellt Schneider erstmals eine modular aufgebaute USV innerhalb der Easy-Serie vor. Die robuste 3-phasige USV wurde entwickelt, um kritische Verbraucher vor Stromausfällen und Netzschwankungen zu schützen. Dank des modularen Aufbaus bietet sie Kunden ein 3rd-Party-geprüfte Live-Swap-Funktionalität für einen schnellen Modulwechsel. Die Easy UPS 3-Phase Modular ist mit einer Kapazität von 50 bis 250 kW erhältlich und kann in einer einfach skalierbaren N+1-Konfiguration betrieben werden. Darüber hinaus unterstützt das System die EcoStruxure Überwachungs- und Managementplattform von Schneider Electric.
Die Easy UPS 3-Phase Modular bietet Betreibern dank ihres modularen Aufbaus hervorragende Skalierungsmöglichkeiten. Das System ist auch Teil des Green Premium Produktportfolios von Schneider Electric. Dieses Programm garantiert die Energieeffizienz, Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit und Transparenz der Systeme von Schneider Electric. Kunden erhalten so ein Produkt mit reduziertem ökologischem Fußabdruck. Darüber hinaus vereint die Easy UPS 3-Phase Modular weitere fortschrittliche USV-Technologien wie hocheffizientes Design, intelligentes Batteriemanagement, Echtzeit-Überwachung und umfassende Verwaltungsfunktionen.
Business Continuity leicht gemacht
Mit der Easy UPS 3-Phase Modular von Schneider Electric können Kunden ihre Kapitalkosten durch ein optimiertes Investitionsmodell senken. Darüber hinaus werden geplante Ausfallzeiten durch selbstdiagnostizierende und von Drittanbietern zertifizierte "Live Swap"-Leistungsmodule sowie integrierte statische Schalter erheblich reduziert. Insgesamt werden so kompakte Abmessungen bei optimaler Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit erreicht. Die Easy UPS 3-Phase Modular ist darüber hinaus so konzipiert, dass sie möglichst einfach in Betrieb genommen, konfiguriert, installiert und gewartet werden kann.
„Wir freuen uns, unseren Kunden die neue Easy UPS 3-Phase Modular präsentieren zu können", sagt Mustafa Demirkol, VP Offer Management und Marketing Data Center Solutions bei Schneider Electric. „Das System vereint zertifizierte Live-Swap-Funktionalitäten, mit einem modularen Design und hervorragender Zuverlässigkeit in einem optimierten Investitionspaket. Die integrierten Konnektivitätsfunktionen ermöglichen zudem eine kontinuierliche Überwachung. Damit ist die neue Easy UPS 3-Phase Modular nicht nur für Rechenzentren sondern auch für kommerzielle und industrielle Anwendungen geeignet."
Angehängte Dateien
Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust
Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.