Edle Rahmen für moderne Technologie: D-Antik von Schneider Electric
Ratingen, Deutschland
27/04/2022
Neue Rahmenmodelle für das Schalterprogramm System Design aus dem Hause Merten: D-Antik passt zu gehobenem Wohnambiente mit historischem Flair.
Der Tech-Konzern Schneider Electric stellt D-Antik vor: Das neue Rahmendesign verbindet den exklusiven Stil der bekannten und bewährten Merten Antik-Serie mit der Funktionsvielfalt der Einsätze von System Design. Für die Integration moderner und innovativer Gebäudetechnik in elegante Interieurs gibt es damit den passenden Rahmen.
Das neue Rahmendesign aus dem Hause Merten überzeugt nicht nur durch eine außergewöhnliche Optik, sondern auch durch umfangreiche Funktionsmöglichkeiten – und setzt ganz nebenbei die Elektroinstallation gekonnt in Szene. D-Antik eignet sich besonders für Wohnambiente mit historischem Charakter, stilvoll eingerichtete Wohnungen, gehobene Eigenheime oder Hotels. Ohne optischen Stilbruch bildet das Rahmendesign das Pendant zu edlen Stoffen, erlesener Dekoration und Mobiliar mit Geschichte. Passend dazu ist D-Antik in hochwertigen Materialien und verschiedenen Farben erhältlich: Ganz klassisch in Lotosweiß hält sich der Schalter dezent im Hintergrund. Aus Echtmetall in Moccametallic gefertigt, verkörpert D-Antik edle Eleganz. Opulenz mit Wow-Charakter verspricht das Modell mit 24 Karat Goldveredelung.
Weit mehr als ein dekorativer Rahmen
Alle neuen Rahmenmodelle, von 2-fach bis 5-fach, kommen ohne einen Mittelsteg aus und bieten damit die größtmögliche Bedienfläche. Als Teil von System Design lässt sich D-Antik mit den vielseitigen Einsätzen des Schalterprogramms flexibel kombinieren – von der konventionellen Elektroinstallation mit Schalterwippen, Dimmern, Temperaturreglern und Zeitschaltuhren über Smart Home-Lösungen mit Wiser und USB-Steckdosen bis hin zu Komponenten der KNX-Gebäudetechnik.
Das neue Rahmendesign D-Antik stellt damit die volle Funktionsvielfalt eines modernen und flexiblen Schalterprogramms zur Verfügung und ist zugleich wie geschaffen für individuelle Raumkonzepte gehobener Wohnhäuser und Hotels.
Weitere Informationen zu den neuen D-Antik Rahmen unter: https://www.merten.de/d-antik.
Austria