Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric stellt DIN-Rail-USV für industrielle Umgebungen vor

Ratingen, Deutschland

02/06/2022

PDF herunterladen

Die neue 24V DC Easy-UPS im DIN-Rail-Formfaktor ist dank ihres robusten Designs im Temperaturbereich von bis zu 50°C einsetzbar und eignet sich für die Absicherung von PLCs, SCADAs, HMIs und Industrie-PCs.

Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, stellt eine neue USV-Reihe für industrielle oder kommerzielle Anwendungen vor. Die neue 24V DC Easy-UPS im DIN-Rail-Formfaktor schützt Steuerungen und SPS-Einheiten innerhalb von Produktionsumgebungen vor den Folgen von Stromausfällen. Die USV-Systeme minimieren Ausfallzeiten und tragen so zu einer verbesserten Verfügbarkeit von industriellen Infrastrukturen bei.  Die Systeme aus der 24V DC Easy-UPS-Serie sind mit 10 A (240 W) oder 20 A (480 W) erhältlich und mit Relaiskontakten für die Ferndiagnose über 0-5V-Signale ausgestattet. Auf Wunsch lassen sich die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen mit bis zu vier Batteriemodulen (je 4,5 Ah) erweitern, um die verfügbare Batteriestützzeit zu vergrößern.

„Bei der Absicherung von industriellen Anwendungen mit USV-Systemen sollten sich Betreiber vor allem auf die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Stromversorgung konzentrieren und dabei auch die hohen Kosten von Ausfallzeiten berücksichtigen", sagt Vincenzo Salmeri, VP, Commercial and Industrial, Secure Power Division bei Schneider Electric. „Wenn die Stromversorgung nicht abgesichert wird, kann dies zu einer Vielzahl von Problemen führen, einschließlich Datenverlust und der Notwendigkeit, Automatisierungssysteme nach Ausfällen von Grund auf neu starten zu müssen. Die Easy-UPS von Schneider Electric unterstützt Betreiber von industriellen Umgebungen mittels Remote-Monitoring und -Management dabei, die Kontrolle über den Stromversorgungsstatus wichtiger Automatisierungssysteme zu behalten und trägt so zu einem erweiterten Investitionsschutz bei."

Die neue Unterbrechungsfreie Industrie-Stromversorgung (USV) von Schneider Electric mit 24V Gleichstrom wurde speziell für Anlagenbauer und Systemintegratoren entwickelt und ist ab sofort weltweit erhältlich.

Die wichtigsten Vorteile der Easy-UPS sind:

  • Minimierung von Ausfallzeiten und verbesserter Geräteschutz: Überbrückung der Betriebszeit von Steuerungen und HMIs bei Stromausfall über Batteriestrom verhindert Geräteschäden aufgrund von schlechter Stromqualität.
  • Reduzierter Wartungsaufwand: Ordnungsgemäßes Speichern von Daten und Programminformationen durch kontrolliertes Abschalten mit 5V-Signalen. Kein Neustart von Steuer- und Regelanlagen nach Stromausfall mehr notwendig.
  • Skalierbare Laufzeit: Erweiterbar mit bis zu vier Batteriepaketen für eine längere Stützzeit bei Stromausfällen
  • Bessere Kontrolle über die industrielle Infrastruktur: Verwaltung und Diagnose der USV mit Relaiskontakten. Schnelle Sichtüberprüfung des USV-Status über LED-Anzeigen.

Austria

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.

Ihr Browser ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und es bestehen bekannte Sicherheitsprobleme. Möglicherweise werden darüber hinaus nicht alle Bestandteile dieser Website oder anderer Websites dargestellt. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um auf sämtliche Funktionen dieser Website zugreifen zu können. Für optimale Funktionalität wird die neueste Version für Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge empfohlen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.