Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric stellt modulare Datacenter-Lösung aus der Easy-Serie vor

Ratingen, Deutschland

28/06/2022

PDF herunterladen
  • Die neuen Prefab-Modulsysteme verfügen über einen hohen Standardisierungs- und Vorfertigungsgrad und bieten so kürzere Vorlaufzeiten.
  • Die Easy-Datacenter sind im ISO-Container mit 20- oder 40-Fuss oder als 25- bzw. 45-Fuss-Modul verfügbar.

Schneider Electric, der führende Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, präsentiert neue modulare Datacenter-Lösungen. Die Easy Modular All-in-One-Rechenzentren von Schneider Electric sind in vier standardisierten Formfaktoren mit zusätzlichen konfigurierbaren Optionen erhältlich. Sie vereinen Energieversorgung, Kühlung und IT-Ausrüstung in einer einzigen, vorkonfigurierten Lösung. Damit bietet das Easy All-in-one-System Unternehmen und IT-Organisationen hervorragende Mehrwerte bei der Umsetzung von Edge-Computing-Strategien. Das neue Angebot an vorgefertigten Rechenzentren erfüllt damit die wachsenden Anforderungen nach verbesserter Planbarkeit, niedrigeren Gesamtbetriebskosten und schnellerer Bereitstellung.

Die All-in-one-Rechenzentren der Easy-Serie erweitern das Angebot von Schneider Electric an modularen Rechenzentren. Das System baut auf den Erfolgen bestehender Produkte für physikalische Infrastrukturen aus der Easy-Serie auf. Alle vier Basisdesigns umfassen Racks, PDUs und USV-Systeme aus der Easy-Serie und werden mit extrem energieeffizienten InRow-DX-Kühlsystemen gekühlt. Zusätzlich bieten sie eine verbesserte Fernüberwachung, Verwaltung und Serviceunterstützung über die EcoStruxure IT Expert DCIM-Software von Schneider Electric.

Dank vorgefertigter Designs kann Schneider Electric den Auslegungs- und Inbetriebnahme-Prozess der Easy-MDCs optimieren. Die Lieferzeit der modularen Lösungen beträgt deshalb nur 12 Wochen. Die verfügbaren Basisdesigns reichen von 5 bis 14 Racks und unterstützen Leistungsdichten zwischen 27 und 94 kW. Die Modulsysteme können je nach Kundenumgebung entweder in einem ISO-Container mit 20- oder 40-Fuss oder als 25- bzw. 45-Fuss-Modul vorkonfiguriert werden.

Die Easy-MDC All-in-One-Lösungen umfassen folgende Vorteile:

  • Verbesserte Planungssicherheit: Basierend auf einem standardisierten Design und konsistenten Prozessen werden Easy Modular Data Center vor der Auslieferung in einer standardisierten Werksumgebung entworfen, vorgefertigt und getestet.
  • Höhere Bereitstellungsgeschwindigkeit: Die Lösungen basieren auf einem 'Commercial Off The Shelf' ('COTS') Design. Alle Module sind "standortfertig", was die Planungs-, Bau- und Implementierungsphasen verkürzt und die Zeit vom Konzept bis zur Inbetriebnahme beschleunigt.
  • Geringere Kosten: Die Easy-Modullösungen sind im Durchschnitt etwa 15 Prozent günstiger als herkömmliche Lösungen und bieten eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren. 
  • Einfache Installation: Der vorgefertigte Ansatz senkt die Arbeitskosten und optimiert den Platzbedarf im Gebäude.
  • Nachhaltigkeit: Die Fertiglösungen werden auf Basis von nachhaltigen Konstruktionsmethoden hergestellt. Sie sind RoHS- und REACh-konform, enthalten Produktumweltprofile (PEPs) und verfügen über Funktionen, welche den Energieverbrauch optimieren und einen reduzierten ökologischen Fußabdruck unterstützen.

„Betreiber von Rechenzentren verlangen heute vorgefertigte und modulare Lösungen, die anspruchsvolle Zeitpläne unterstützen und eine zuverlässige Vorhersehbarkeit in Bezug auf Kosten und Leistung gewährleisten können", so Elliott Turek, Offer & Innovation Leader, Prefabricated Modular Solutions, Schneider Electric. „Durch die Vorentwicklung und Prüfung der neuen Easy Prefab-Lösung auf Werksebene sind wir in der Lage, unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Zuverlässigkeit ihrer IT-Infrastruktur zu erhöhen und Risiken zu minimieren - so dass sie von kürzeren Vorlaufzeiten und niedrigeren Gesamtbetriebskosten profitieren." 

Lieferung über Partner

Erhältlich über das weltweit etablierte Partnernetzwerk von Schneider Electric, einschließlich der Elite Data Center Partner und Alliance Partner, können sich Kunden bei den Easy-MDC All-in-One-Lösungen auf hervorragenden lokalen Support und Service sowie reibungslose Lieferungsprozesse verlassen. Mit Produktionsstandorten in Europa, China, Indien und den USA optimiert Schneider Electric die Transportkosten und stellt sicher, dass Kunden von nachhaltigen Konstruktionsmethoden profitieren, wenn sie mit Vertriebspartnern bei der Entwicklung von modularen Datacenter-Infrastrukturlösungen zusammenarbeiten.

Wenn Sie mehr über die Easy Modular Data Center All-in-One-Lösungen von Schneider Electric erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite.

Austria

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.

Ihr Browser ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und es bestehen bekannte Sicherheitsprobleme. Möglicherweise werden darüber hinaus nicht alle Bestandteile dieser Website oder anderer Websites dargestellt. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um auf sämtliche Funktionen dieser Website zugreifen zu können. Für optimale Funktionalität wird die neueste Version für Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge empfohlen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.