FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Was ist der Unterschied zwischen den Klemmen "+24" und "P24" bei dem Frequenzumrichter ATV61 und ATV71?
Die Klemme "+24" ist interne Spannungsquelle für 24VDC.
Die Klemme "P24" ist für den Anschluss der externen 24VDC Spannungsversorgung.
Die Klemme "P24" ist für den Anschluss der externen 24VDC Spannungsversorgung.
Anlage(n)
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen