FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Mit welchem Kabel wird analoge Eingangskarte BMXAMI0810 an ein Telefastmodul angeschlossen?
Hierfür gibt es 2 Typen:
- BMXFTA150 dieses Kabel ist 1,5m lang und wird an der Karte mit einem 28-poligen Stecker und am Telefastmodul mit einem 25-poligen Sub-D-Stecker angeschlossen
- BMXFTA300 dieses Kabel ist 3,0m lang und wird an der Karte mit einem 28-poligen Stecker und am Telefastmodul mit einem 25-poligen Sub-D-Stecker angeschlossen
- BMXFTA150 dieses Kabel ist 1,5m lang und wird an der Karte mit einem 28-poligen Stecker und am Telefastmodul mit einem 25-poligen Sub-D-Stecker angeschlossen
- BMXFTA300 dieses Kabel ist 3,0m lang und wird an der Karte mit einem 28-poligen Stecker und am Telefastmodul mit einem 25-poligen Sub-D-Stecker angeschlossen
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen