{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann eine Verriegelung von 3 Leistungsschaltern realisiert werden ?

Die Verriegelung von 3 Leistungsschaltern kann nur mit dem Masterpact NW über Bowdenzüge realisiert werden.
Maximaler Abstand: 1000 mm zwischen den Befestigungsebenen (vertikale oder horizontale Anordnung, Biegeradius 100 mm).

Diese Verriegelung kann ausgeführt werden für:

2 Netze + 1 Ersatznetz.
2 Netze + 1 Kuppelschalter.
3 Netze, immer nur 1 Gerät in Betrieb

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen