{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie groß ist die Verlustleistung bei den Schalterblöcken V0 bis V6?

Die maximale Verlustleistung pro Kontakt beträt bei V0 -1,1 W, bei V1- 1,1 W, bei V2- 2,5 W, bei V3- 4,5 W, bei V4- 5,5 W, V5- 8 W und bei V6- 11W.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen