FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Wie wird beim LTMR-Controller (TesysT) ein Selbsttest bei eingeschaltetem Motor durchgeführt ?
Ein Selbsttest bei eingeschaltetem Motor kann auf folgende Art und Weise erfolgen:
- über den „Test/Reset“-Taster an der Vorderseite des LTM R-Controllers
- über den Befehl „Menüs“ vom HMI, das an den RJ45-Port angeschlossen ist
- mit den Softwaren PowerSuite, SoMove Lite oder SoMove und/oder
- mit Hilfe einer speicherprogrammierbaren Steuerung
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen