FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Beim Anschluss des Regensensors (774211) an das ELSO EHC (61441) - Rollladenmodul fängt dieses an unkontrolliert zu „klappern“.
Der Regensensor ist mit einem extra Netzteil 24 V AC/DC zu versorgen, da der Ausgang des Rollladenmoduls nur 100 mA liefert.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: