{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Nachfolgetyp zum XPS-AM

XPS-AM ersetzt durch XPS-AF
Unterschiede:
XPS-AF ist mit steckbaren Klemmen erhältlich
XPS-AF hat Baubreite 22.5 mm
XPS-AM hat einen zusätzlichen Öffnerkontakt
XPS-AM hat einen breiteren Spannungsbereich
XPS-AM kann als Typ III 2-Hand Modul verwendet werden
Spannung bisher              neu*
24VAC/DC XPS-AM5140    XPS-AF5130
48VAC/DC XPS-AM5340                -
120VAC XPS-AM3440                -
230VAC XPS-AM3740                -
*Referenzen mit P am Ende haben steckbare Klemmen
Diese Umstell-Hilfe ist dazu gedacht, die Umstellung von den bisherigen Produkten auf neue Preventa Produkte so einfach
wie möglich zu gestalten. In Abhängigkeit von der Anwendung kann es jedoch sein, dass andere als die vorgeschlagenen
Produkte geeigneter sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Produkten um Vorschläge handelt, die dem ursprünglich Produkt am
nächsten sind.
Dies kann z. B. zur Folge haben, dass die elektrische Verdrahtung oder die Spannungsversorgung angepaßt
werden müssen.
Es kann ebenso vorkommen, dass in Abhängigkeit von der benötigten Sicherheitsfunktion mehr als ein Ersatzprodukt in
Frage kommt. In diesem Fall hängt es von der Applikation ab, welches Produkt am geeignetsten erscheint.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Preventa XPS
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Preventa XPS